This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:未使用的 GPIO/SCK 引脚

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956744/pcm5122-unused-gpio-sck-pins

器件型号:PCM5122

您好!

我们应该如何终止未使用的 GPIO/SCK 引脚?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    您可以使引脚保持悬空或接地。  默认情况下、这些引脚是数字输入。  如果将它们保持悬空、我建议您通过在启动时写入 GPIO 控制寄存器来将它们分配为输出。

    谢谢、

    Paul