This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:PCM1754 - POP 噪声

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956777/pcm1754-pcm1754---pop-noise

器件型号:PCM1754

您好!

我通过 MOSFET 开关控制 PCM1754电源(5V)、以控制加电/断电序列。 相同的 MOSFET 触发信号连接到 PCM1754的 MUTE 引脚。 如果同时发生通电和静音、是否存在 POP 噪声的可能性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dinesh、看起来像是一篇重复的文章。

    "您好、Dinesh、

    在这种情况下、我认为您不会遇到噼啪噪声。  我建议您在 VCOM 引脚上放置一个相当大的电容(1uF)、这也会减缓 VCOM 电压的斜坡(VCOM 是通过41kΩ Ω 电阻器创建的电阻分压器创建的)。   

    谢谢、

    保罗"