This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:I2S 待机/深度睡眠

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963214/tas5782m-i2s-standby-deep-sleep

器件型号:TAS5782M
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

您好!

TAS5782M 是否具有功耗降低功能、例如 TAS5825M 中的深度睡眠模式?
(例如、如果长时间没有 I2S 信号、则某些模块会关闭以降低功耗。 当 I2S 信号被输入时、器件再次唤醒并进入播放模式。)

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuto-San、

    建议参考数据表的第17页选择:IDLE / MUTE / STANDBY / POWERDOWN。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我想知道、如果长时间没有 I2C 输入、TAS5782M 可以自动断电。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuto-San、

    否 、但如果 I2S 时钟停止、它可以自动进入待机模式。 您可以在数据表中找到说明。

    BR、

    别名