This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3262:较弱的 PDM 麦克风信号

Guru**** 2517120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956179/ccs-tlv320aic3262-weak-pdm-mic-signal

器件型号:TLV320AIC3262

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我们有一个带 AIC3262编解码器的定制无线麦克风 PCBA。 线路输入信号良好、但 PDM 麦克风信号仍然过低。 我们在 PDM 麦克风信号链中添加了一个 AGC 块、用于放大信号、但仍然是我估计的大约12dB 太弱。 最初、我们认为这是由于寄存器 B0_P0_R83/84设置过低、但它们设置为+15dB。 理想情况下、在添加进一步处理之前、我更希望不要使用 AGC 来确保我们具有干净且足够大的 PDM 麦克风信号。 请参阅随附的脚本文件。

供参考、我们具有高采样率、可处理2个 PDM 麦克风并实现所需的2个麦克风方向模式。

当然、我们只需添加一个放大器处理块即可增强 PDM 麦克风信号、但首先、我想确保没有任何其他我们忽略的东西可降低 PDM 信号。 我希望您能提供帮助。 Thanks.e2e.ti.com/.../base_5F00_main_5F00_Rate192_5F00_tx.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8081.base_5F00_main_5F00_Rate192_5F00_tx.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggz、

    miniDSP 处理将在较高的采样频率下受到限制。 由于您是在麦克风侧之前验证信号链、因此最好使用内置 PRB 模式和192kHz 的滤波器 C 选项(PRB_R13-18)进行验证。

    如果一切正常、我们可以切换回 miniDSP 模式。 要检查的主要问题是 、处理流程所需的资源是否由用于192kHz 操作的 DSP 时钟提供。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:


    感谢您的宝贵建议。 我们能够取得进展、但我们不必通过 PRB 模式。 我们仍在进行验证、但我们认为问题与高采样率有关。 我们使用192kHz 的原因是、它是64kHz 的倍数3倍、这是我们最初实际上需要的采样率。 PurePath Studio 不支持64kHz、对、至少我们无法找到它? 192kHz 工作正常、但我们无法进行足够的过采样、因此 PDM 麦克风由于较低的灵敏度(我报告的问题)或噪声而较弱、或者两者的组合不好。 现在、我们将采样率降至32kHz、这对我们来说几乎是一样好的(2个麦克风方向原因)、同时获得更好的过采样、即更低的噪声和更高的麦克风灵敏度。 由于采样率较低、因此它还具有良好的副作用、我们可以在 miniDSP 中添加更复杂的信号处理。

    谢谢!

    Eggz