This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:有关时钟的问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956589/src4190-q1-question-about-clock

器件型号:SRC4190-Q1

大家好、团队、

我对时钟有一些疑问。

问:如果两个端口都在从模式下运行、我们不需要输入 RCKI。 正确吗?

问:在表1中、(Mode2、MODE1、MODE0)=(0、0、0)和(1、0、0)是否完全相同设置?

问:对于 BCK、LRCK、SD 时序、这些时序参数在每个从模式和主模式中是共用的吗?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    即使两个端口都在从模式下运行、也始终需要 RCKI。 它还需要是数据表第17页所述的输入或输出端口采样率的有效倍数。

    从机模式设置相同、在这种情况下、mode2引脚"无关"。

    是的、时序参数适用于从模式和主模式。

    最棒的

    Zak