This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:AMUTE 和 OPEDA 寄存器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961841/pcm1690-q1-amute-and-opeda-register

器件型号:PCM1690-Q1

大家好、团队、

我有如下问题。 您可以提供支持吗?

问:对于 AMUTE[3:0]、什么是异步检测?

问:对于 AMUTE[3:0]、DAC 禁用命令是否意味着 OPEDA=1?

问:对于 OPEDA[3:0]、我们能否在 OPEDA=0000 (正常操作)期间对 SRDA 进行编程? 或者、我们应该先设置 OPEDA=1111 (disable)、然后对每个设置进行编程吗?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    "与数字音频系统同步"一节介绍了异步检测

    2.是的、在本例中、它将是 OPEDA=1。

    3.您可以在正常运行期间配置 SRDA,但我建议您将输出静音或确保 DIN 为零。  这种变化应该是听不清的、但我认为确保输出空闲是谨慎的、因为该寄存器也存储了 FMTDA 域。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的回答。  

    问:如果 AMUTE[3:0]=0000、当每个事件(SCKI 丢失、异步检测、ZERO1和 ZERO2检测、DAC 禁用命令)发生时、输出电压会发生什么情况? 保持输出电压电平? 稳定至 VCOM 电平? 无法预测发生了什么?

    问:对于上一个答案。3关于正常运行期间的 SRDA 编程。 您关注的是什么? 噼啪噪声?  

    在客户的情况下、当他们对 PCM1690-Q1进行编程时、会始终使功率放大器静音。 在这种情况下、是否存在任何问题?

    问:对于 REVDA 寄存器、与正常输出相比、设置反相输出时是否有额外的输出延迟时间? 如果是、延迟是多少?

    问:对于数据表中的表.17、它显示了当 ATDAx[7:0]= 10011100时、衰减水平为-45.9dB。 它不是49.5dB 而是45.9dB?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    很抱歉再次询问。 是否可以回答前面的问题?

    除了这个问题、我还想再问一个问题。

    问:关于 zer[8:1]只读寄存器、如果我们对这些寄存器执行写访问、是否没有影响?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    ” 。3关于 SRDA 编程在正常操作期间。 您关注的是什么? 噼啪噪声? "

    1.A.在 SCLK 丢失或检测到异步时钟且禁用模拟静音的情况下、我希望输出将在时钟未同步之前处于"未定义"状态。  这通常意味着输出在 DSM 中的最后一个电流段组合上是静态的、但当器件恢复时、器件重新同步时可能会出现快速的可闻瞬态。  对于丢失的 SCLK 或异步检测、我不建议禁用 AMUTE。

    1.B.如果 DIN = 0且 AMUTE 被禁用、则不会发生任何情况。  该器件将继续以零标度(VCC/2)调制输出。  这不是问题。

    1.c.如果 DAC 被禁用但不允许进入模拟静音模式、那么我希望它将继续运行、就像 DIN =0一样。  这不会是问题、但器件会消耗比必要电流更多的电流。

    2."  有关 SRDA 编程的更多信息、请参阅前面的答案3。 您关注的是什么? 噼啪噪声? "

    我担心会出现某种可闻干扰、但我尚未在实验中对此进行测试。   

    "在客户的情况下、当他们对 PCM1690-Q1进行编程时、会始终使功率放大器静音。 在这种情况下、是否存在任何问题?"

    这是一个非常好的解决方案。  外部静音将消除任何爆音问题。

    3."对于 REVDA 寄存器、与正常输出相比、当它们设置反相输出时、是否还有额外的输出延迟时间? 如果是、延迟是多少?"

    我希望输出会立即反相。  我建议 DIN = 0或器件静音、因为数据的突然反转看起来在输出上具有非常快的瞬态。   

    4."Q.对于数据表中的表.17,当 ATDAx[7:0]= 10011100时,它显示衰减水平为-45.9dB。 它不是49.5dB 而是45.9dB?"

    这是一个很好的收获! 这是一个拼写错误、器件将为49.5dB。

    5."关于零[8:1]只读寄存器、如果我们对这些寄存器执行写访问、是否没有影响?"

    我不会对器件产生任何影响。

    谢谢、

    Paul