This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:进入从模式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955894/pcm1808-q1-bck-in-slave-mode

器件型号:PCM1808-Q1

您好!

我的客户想知道数据表第14页的描述中描述的处于从机模式的模块:

从机模式
在受控模式下、BCK 和 LRCK 用作输入引脚。 PCM1808-Q1可接受64位/帧或48位/帧
格式(仅适用于384fs 系统时钟)、而不是32位/帧格式。

这意味着什么  

256fs:支持64-bck/帧。

384fs:支持64-bck/帧和48-bck/帧

512fs:支持64-bck/帧

或者它意味着什么

256fs:支持32位/帧。

384fs:支持64-bck/帧和48-bck/帧

512fs:支持32位/帧

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    我对迟迟不答复表示歉意。 您的第一个解释是正确的。 调制器为24位输出、器件不支持16位操作。 由于它是一个立体声器件、这意味着至少需要48 bck /帧、并且不可能实现32 bck /帧、因为这意味着调制器必须输出16位、这是无法配置的。 PCM180x 系列中还有其他器件、如果需要、可输出16位。

    最棒的

    Zak