This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:挂起信号和输入操作

Guru**** 2826715 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961972/pcm2906c-suspend-signal-and-input-operation

器件型号:PCM2906C

您好!

我正在使用 PCM2906C 设计一个电路、在评估电路中、我看到来自编解码器的 SUSPEND 信号被连接至稳压器的使能电路、而这个电路为输入放大器供电。  如果 IC 在 USB 线路上无活动5ms 后进入挂起状态、而 USB 活动将唤醒它、则输入线路如何在 OP2353UA 中通电、IC 如何知道音频何时进入处理状态?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果没有启动此过程的 USB 通信、器件不会录制或回放音频、因此、如果您没有积极尝试录制或回放音频、则绝不需要为输入或输出放大器加电。 USB 总线唤醒器件、而不是模拟输入。 如果您正在寻找从音频唤醒、则需要监控此情况并向启用 USB 的设备发出一个标志、告知其开始录制。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    好的、这是有道理的、并提出一个次要问题。 我们的最终应用将使用存在传感器来指示编解码器何时应激活并发挥作用。  您建议将哪种测试软件作为此编解码器的最佳测试软件而不在系统中实施? 我的第一个设计是测试电路、用于通过原理图评估音频质量、我需要传入和传出预设信号。 我查看了评估套件的用户手册、在我们准备好软件来监控和启动录制/回放之前、它没有为如何评估电路板的初始接收以检查音频质量提供太多指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我确信这不是最好的软件、但 Audacity 是捕获我经常使用的 USB 音频的一个很好的免费选项。 它有其独特之处、但非常易于使用、甚至包括一些用于记录数据的测量和分析工具、因此它可能是一个很好的起点!

    最棒的

    Zak