This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:失真

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962549/pcm5100a-distortion

器件型号:PCM5100A

您好!

我的客户正在评估 PCM5100A。

连接后、输出信号在较高频率下失真。

e2e.ti.com/.../PCM5100A-distortion.xlsx

该波形是否有效?

如果没有、我们应该检查什么?

此致

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    这对我来说是正常的。  数字内插滤波器将采样率提高到384ksps、因此当您有20kHz 音调时、您将看到每周期大约19个样本。  这看起来就像您看到的一样。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    感谢您的支持。

    >数字内插滤波器将采样率提高至384ksps,因此当您有20kHz 的音调时,您将看到每周期大约19个样本。

    我很抱歉给您带来麻烦、但您能向我解释一下、为什么我们可以通过384ksps 的数字内插滤波器看到每周期19个样本?

    此外、调整外部输出 LPF 是否是解决该失真问题的最佳解决方案?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    此器件特有一个数字内插滤波器、此滤波器将输入数据的采样率提升至一个更高的采样率。  例如、如果您使用48kSPS 输入来生成10kHz 正弦波、则原始数字数据的正弦波周期为48kSPS/10kHz = 4.8个样本。  如果您直接绘制、它看起来根本不像正弦波、它看起来更像方波。  

    内插滤波器将48kSPS 的采样率提高到384kSPS、因此现在您将获得384kSPS/10kHz =每周期38.4个采样。  如果您图形化、您会看到与正弦波更接近的东西。

    当您有一个20kHz 正弦波时、它将是384kSPS/20kHz =每个周期19.2个样本。   

    您看到的行为仍然不是问题。  您看到的一阶滤波器行为仍会衰减输出上的谐波、这些谐波已经远远超出了可闻范围。  如果在这种情况下测量 THD+N、您仍应看到良好的结果。

    谢谢、

    Paul