This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:硬件模式无声音输出

Guru**** 2648095 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962850/pcm5242-hardware-mode-no-sound-output

器件型号:PCM5242

你(们)好

我想问您、我的客户设置了硬件模式、但没有声音输出

您能否帮助检查下面的 PCM5242原理图以及任何需要调整的问题

谢谢你

e2e.ti.com/.../HUS03_2D00_4K6G_5F00_REVA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    原理图对我来说是可以的。  您应与客户核实基础知识以了解更多信息:

    1:器件是否已正确通电。  您能否确认相应的引脚为1.8V 和3.3V?

    2.是否向器件提供了有效的 I2S 数据? 它们将什么频率用于 SCK、LRCK、BCK?

    3.如果时钟有效,电荷泵应该工作。  您会在 VNEG 引脚上看到大约-3.3V 的电压。

    谢谢、

    Paul