This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505和 TAS2505-Q1之间的差异

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953903/tas2505-q1-difference-between-tas2505-and-tas2505-q1

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

大家好、

我想知道 Q1和非 Q1产品之间的差异。

主要区别似乎是闭环或开环。

这两种模型之间有很大差异吗?

我还想知道为每个开环和闭环设计电路的要点。

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takuya、

    这两种器件的主要区别在于 TAS2505具有集成的耳机驱动器(引脚5是耳机输出)和工作温度范围。 TAS205支持-40°C 至85°C 的温度范围、TAS2505-Q1支持-40°C 至105°C 的温度范围

    这两种器件的其余特性和电气特性是相同的。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您的支持。

    我理解差异。

    因此、如果他们不关心温度并且不使用耳机、工程师可以开发电路、而无需考虑 Q1或非 Q1。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takuya、

    没错。 我们建议仅将 TAS2505-Q1版本用于汽车用途(通常、Q1版本表示"汽车器件")。 如果应用不是汽车应用、工程师可以开发电路、而不管 Q1或非 Q1版本如何。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的支持。

    客户不是汽车客户、因此他们可以同时使用这两种器件。

    您可以看到 Q1产品是闭环产品、而非 Q1产品是开环产品。

    这种差异是否来自非 Q1器件上的耳机驱动器?

    BR

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takuya、

    您能否告诉我、您在器件中的哪个位置看到该闭环和开环连接? 两种器件的扬声器驱动器架构应相同。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您能参考随附的图片吗?

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takuya、

    感谢您提供的信息。 我不知道产品文件夹中的这些注释、但两个器件应共享相同的架构和结构(在 Q1版本中、有一些差异以满足汽车认证要求)。 两个器件都应为开环。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的支持。

    我了解 Q1版本产品文件夹错误!

    可以解决这个问题吗?

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takuya、

    感谢您的评论。 是的、我将尽快更新文件夹。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.