This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:能否查看 TLV320AIC3104

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962189/tlv320aic3104-could-you-review-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的 TI 专家:

您能否查看 TLV320AIC3104 SCH?

谢谢

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey Kim、您好!

    电源

    -电源去耦看起来很好。 我们建议您在布局过程中使用尽可能靠近器件引脚的去耦电容器。  

    -此器件极耐受电源定序、但是有一个建议的序列可遵循。 理想情况下、所有电源应同时启动(0ms 延迟)、但如果不是、IOVDD 应首先通电、然后是 AVDD/DRVDD、最后是 DVDD、AVDD/DRVDD 和 DVDD 之间的延迟不超过5ms。 有关 AIC310x 电源定序的更多信息、请参阅以下 E2E 主题。  

    输入

    -模拟输入是交流耦合的、这很好。 我在这里看不到任何问题。

    输出

    -未使用的输出应保持悬空。 无需使用任何电容器。  

    - MICBIAS 有一个接地的电容。 我们不建议这样做。 MICBIAS 已经是一种非常干净的信号、向 GND 添加此电容器可能会导致一些失真。  

    数字接口引脚

    -我看到数字接口(MCLK、BCLK、WCLK、DIN、DOUT)引脚未连接。 目标是仅使用编解码器的旁路路径吗?  

    I2C

    - I2C 线路被上拉至 IOVDD 电平。 这很好、值得推荐。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的支持!

    我们没有使用数字接口 (MCLK、BCLK、WCLK、DIN、DOUT)。  

    如果未使用数字接口、 我应该将其保持悬空状态吗?

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey Kim、您好!

    是的、没错。

    此致、

    Aaron