This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:重新同步

Guru**** 2506135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961450/tlv320aic3101-re-sync

器件型号:TLV320AIC3101

您好,

"群延迟"是什么意思? 根据 AIC3101数据表,  第0/Register 9页描述了重新同步,您能不能帮助解释一下“重新同步”?以及重新同步的优点是什么? 如果我们配置了位=0、不用考虑、 这是不重新同步的、会发生什么情况?  

www.ti.com/.../TLV320AIC3101

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    群延迟本质上是来自编解码器内调制器和滤波器的延迟。 重新同步功能可检测 WCLK 上升沿相位相对于预期的 WCLK 上升沿相位是否漂移超过+/- Fs/4 (其中 FS 是 ADC 采样率或 DAC 采样率配置)持续时间。 这是假设在 ADC/DAC 加电后观察到的第一个 WCLK 上升沿之后定期出现 WCLK。 如果它检测到相位漂移超过+/- Fs/4、那么为了使信号处理与外部帧信号(WCLK)同步、它会关闭并重新为内部信号处理引擎加电。

    但愿这对您有所帮助。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的答复。

    列出的电气特性 ADC 滤波器组延迟的典型值为17/fs、DAC 滤波器组延迟为21/fs。 那么、我想确认它是否是 FS/17和 FS/21、而不是 17/FS 和 21/FS? 因为在 相位漂移时间内发生的重新同步函数大于 Fs/4。  我想确认一下。

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    群组延迟为17/FS 和21/FS,而不是另一种。  

    此致、
    Aaron