This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:AC 诊断和静音问题

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955857/tas6424m-q1-question-for-ac-diag-and-mute

器件型号:TAS6424M-Q1

各位专家、您好!

我有3个有关 AC 诊断的问题。
首先、数据表显示交流诊断时间为520M。
这是否意味着该交流诊断时间是根据 数据表9.3.7.3.1 的步骤1测量的?

其次、我可以在交流诊断期间更改静音引脚状态吗? 例如、我将静音引脚从高电平更改为低电平。
此外、我认为无论 MUTE 引脚状态如何、只要在 AC 诊断期间不发生变化、我都可以使用 AC 诊断。 对吗?


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    交流诊断时间是 从数据表9.3.7.3.1 的阻抗幅度测量部分测得的。

    我需要确认 MUTE 引脚是否会影响交流诊断、我将在明天晚些时候回来。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    您是否意味着它是从设置通道的步骤1到 HIZ 进行测量的?
    总之、我正在等待您关于静音引脚的回答。

    此致、
    Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    请多给我一天时间来了解这一点。 我没有时间在实验室中检查它。  我将在星期一向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luramochi-San、

    MUTE 引脚不影响交流诊断。 无论状态如何、都与交流诊断测量无关。

    关于时间、我的意思是交流诊断时间是从 数据表9.3.7.3.1 的阻抗幅度测量部分第1步到第5步测得的

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-圣、

    感谢您的热情支持。
    我明白了。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    不用客气。 然后、我将结束此主题。

    迪伦