This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2:不获得20X 的增益、而是仅获得10X 的增益

Guru**** 2652585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961391/tpa3136ad2-do-not-get-the-gain-of-20x-but-instead-only-10x

器件型号:TPA3136AD2

该器件的固定增益为26dB、这是我应该看到的结果。   我只看到10倍的增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    您能否分享您的测试数据和测试设置?

    谢谢!

    此致。

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解释您的问题。

    我输入500mVppk 信号、仅从 LC 滤波器5Vppk (大约这些值)中获取。  我用一个示波器来查看该信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PVDD 值是多少?

    输出削波是否在削波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PVDD 为11.2 VDC

    输出未削波

    我将 PLIMIT 设置为与数据表中所示相同的电阻值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0486.Oscope-AudioAmp_2D00_DC-mode.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2728.Oscope-AudioAmp_2D00_DC-mode.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LC 滤波器电感的 Isat 过低、仅为1.2A。

    2.对于500mV 输入、26dB 增益设置、输出应为10V。 但必须考虑 LC 和迹线损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我提供500mVppk 的输入正弦(1600Hz)时、在电感器/电容连接(进入扬声器)处测得的输出仅为5Vppk (增益为10)。   

    布线长度仅为1/2-3/4英寸、因此您认为这很重要吗?

    您会建议什么电感器饱和电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用一个额定电流为3安培的电感器替换了所有四个电感器。   增益保持与10X 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用正弦波音频输入、并监控音频输入和输出(尽可能靠近 LC 滤波器)波形。

    如果您有问题、请将监控波形发送给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将1600Hz 正弦波用于信号。   我在 LC 结处测量。   

    有关信号输入和信号输出 、请参见随附的示波器 e2e.ti.com/.../1600Hz-Sine.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NC 引脚应该悬空、特别是引脚#5。

    请将引脚#5 NC 到 NC、然后重试。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悬空引脚5。   增益无变化...这是5vppk 时的值(PVCC 是12.2vdc 时的值)

    然后引脚6也悬空......... 增益无变化...这仍然为5vppk (PVCC 为12.2vdc)。

    现在将悬空引脚13 .......... 不会…… 增益无变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何最好地确定音频输出上要使用的最佳电感器和电容器?   目前、我在 LC 中使用10uH 和2.2uF。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为一定会有问题。

    请使用正弦波输入并同时检查解剪输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sine-Input-for-TPA3136AD.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用新 PCA。。。 我将电感器(4)更改为3A 器件。   悬空引脚5、6、13。   我还将 PLIMIT 连接到 GVDD (引脚桥接焊)

    然后使用函数发生器来提供正弦波。   这是交流耦合到 RINP

    结果: 与我看到的内容没有任何变化。   输入为500mVppk 输出为5Vppk (无削波)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于增益设置问题,您应该检查电压差(OUTP-OTPN),而不仅仅是 OUTP/N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用"除"符号意味着什么?

    示波器图显示了 OUTP 和 OTPN ......... 明显的区别.......... 该差值是输入的10倍。   您的意思是什么,OUTP/N ……我不是用正输出除以负输出...........   请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一张图片仅显示 OUTP 波形!! 仅8Vpp。

    您必须检查 OUTP-OUTN、它必须为8V+8V=16Vpp!!

    我已经解释过很多次了、请不要只检查一个引脚(OUTP 或 OUTN)!

    您还可以使用 AP 仪器检查电源! 动力必须有道理!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../800mVppk-to-16Vppk.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对输入使用了正弦波,然后使用数字电压表测量输入的 Vrms,然后测量输出的 Vrms。

    输入290mVrms

    输出5.72Vrms

    。 因此增益为19.6

    主要问题是未正确查看扬声器驱动电压。

    案例已关闭