This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955964/tpa3255evm-tpa3255evm

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255

您好、TI 论坛、

我想知道 TPA3255EVM 的光绘文件是否可以用于业余爱好。

非常感谢  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    我已将光绘文件发送至您的与您的 TI 帐户关联的电子邮件。

    此致、

    Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    非常感谢您的回复、我收到了该文件

    最后一个问题:是否可以将此文件发送给原型公司以实现 PCB?

    非常感谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    如果您想测试 TPA3255、我们 建议您购买 TI EVM、因为它们已经组装和验证。 我们通常提供 Gerber 作为开发资源、但如果您打算制造 PCB、请随意。  

    此致、

    Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    非常感谢

    此致

    卢卡