This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:音频论坛

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956205/tlv320aic3204-audio-forum

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3140

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TLV320AIC3204、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们正在考虑是否可以通过使用两个 TLV320AIC3204 (A、B)构建一个4通道 ADC 来使用 TDM 连接到 CPU。

在这种情况下,是否可以识别与处理器的类似硬件的连接使用下面显示的一个参数连接每个端口?
或者还有其他想法吗、例如使用 TLV320AIC3204的辅助 I2S 端口?

我还想使用 I2C 进行控制、但由于 TLV320AIC3204的器件 ID 是固定的、是否可以从 CPU 中要求两个 I2C 系统?

您能看到随附的 Excel 文件吗?

e2e.ti.com/.../Question-about-TLV320AIC3204_5F00_TDM.xlsx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、如果您仅计划使用 TLV320AIC3204的一半的 ADC、您是否会考虑改用新的4通道 ADC TLV320ADC3140?  它可以消除此设计中的任何多芯片问题。

    1)  是的、TLV320AIC3204可以在共享 TDM 总线上运行、如您所示。  请查看 第9.3.6节"数字音频 IO 接口"中的 TDM 信息。

    2)  这两个器件都能够在 I2C 总线上接收命令、因此您可以同时写入两者的寄存器值。  但是、当尝试读回值时、器件会相互竞争、如果发生这种情况、您将无法轻松识别哪个器件可能会发回意外值。  由于它是一个开漏总线、所以争用不会损坏任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议和答案。

    如果他们还有另外一个问题、我会再次问你。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一