This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:2个 PCM1795连接

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955296/pcm1795-2pcs-pcm1795-connection

器件型号:PCM1795
主题中讨论的其他器件: PCM1794A

您好、先生、

我的一位客户很希望使用2个 PCM1795来实现4通道输出。 您能帮助检查他们的连接吗?

TDMCA 模式可以传输控制信号和音频信号。 这是否意味着在 TMDCA 模式下、可以访问 PCM1795寄存器?

如下方框图所示、两个 PCM1795都使用 LRCK、BCK、SCK。 如果第二个 PCM1720的 DI 连接在一起并用于传输控制信号和音频数据。 反馈 MCU 的数据、并连接在一起。  第一个 PCM178 DCO 连接到第二个 PCM17DCI。  

如果您有更多材料可以讨论并联使用的2个 PCM1795。 请向我发送材料。  

非常感谢您的帮助!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    我实际上对这些器件的 TDMMCA 模式没有太多经验、因为大多数客户都采用 SPI 或 I2C 来控制多个器件。  我在数据表中发现、这是连接器件的正确方法。  TDMCA 模式可以访问任何设备寄存器。  图75对此进行了详细介绍。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    PCM1795是 TI 的最佳 DAC 吗? 我可以帮助客户应用2个 PCM1795 EVM 吗?

    此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    感谢您的快速回复!

    您能否帮助推荐在 PCM1795或其他类似音频 DAC 的菊花链方面有经验的人员? 我已帮助我的客户再次检查他们的连接、并根据您的意见修改为附件、但我仍不确定。 我看到有一篇文章要介绍 PCM1795菊花链 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/241708 、还有一个名为   的 ID 要为其提供支持。  

    此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    我们目前没有任何 PCM1795EVM 库存、但我们正在订购更多器件、大约2-3周内就会有这些器件。   

    PCM1795是 DAC 产品系列中性能最高的器件之一、但 PCM1794A/2A 的性能稍高。

    我将在周末尝试查看一些 TDMMCA 信息。  这种模式不经常使用、因此我们在支持它方面没有太多经验。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    感谢您的评论。