Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, PCM1794A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955296/pcm1795-2pcs-pcm1795-connection
器件型号:PCM1795主题中讨论的其他器件: PCM1794A
您好、先生、
我的一位客户很希望使用2个 PCM1795来实现4通道输出。 您能帮助检查他们的连接吗?
TDMCA 模式可以传输控制信号和音频信号。 这是否意味着在 TMDCA 模式下、可以访问 PCM1795寄存器?
如下方框图所示、两个 PCM1795都使用 LRCK、BCK、SCK。 如果第二个 PCM1720的 DI 连接在一起并用于传输控制信号和音频数据。 反馈 MCU 的数据、并连接在一起。 第一个 PCM178 DCO 连接到第二个 PCM17DCI。
如果您有更多材料可以讨论并联使用的2个 PCM1795。 请向我发送材料。
非常感谢您的帮助!