This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:从模式-从模式用例

Guru**** 2769565 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963077/src4190-slave-slave-mode-use-case

器件型号:SRC4190

您好!

我对 SRC4190处于从/从模式(输入和输出两个从模式)时有一些问题:

  1. 它需要一个基准时钟(引脚 RCKI)、即使它在从/从模式下运行、对吧?
  2. RCKI 的要求是什么? (从数据表中只能说最小值:128xfs 最大值:50MHz)
  3. 在从机-从机模式下、RCKI 是否需要乘以 FS (128xfs/256xfs/512fs)? 在本例中、fs 是输入还是输出 fs?

谢谢。

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gim、

    是的、SRC4190始终需要 RCKI、要求与您所描述的相同。 它需要是输入采样率或输出采样率的有效倍数、更常见的是输出速率、因为这通常是具有固定速率的端口、但也可以是其中之一。 RCKI 不必与两个端口同步。

    最棒的

    Zak