This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:直流偏移和变压器耦合

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956531/tpa3255-dc-offset-and-transformer-coupling

器件型号:TPA3255

我在 PBTL 模式下使用该器件来驱动一次侧直流电阻仅为30m Ω 的变压器。 为了防止磁芯饱和/非对称磁化、我想补偿输出失调电压。

如果我将示波器的1M Ω 电压探头保持在其中一个输入端、我会发现失调电压发生显著变化。 是否可以在两个输入端放置一个修整电阻器(1MOhm)、该电阻器的抽头连接到 GND?

另一个测量方法是在两个输入之间连接一个 xx kOhm 电阻器、以最大程度地减小输入失调电压。 这是否会改善输出的偏移?

提前感谢

乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Serfert、

    添加电阻器不是降低直流偏移电压的正确方法、因为直流偏移源来自低阻抗电压源+/-通道的不匹配。 只要外部上拉/下拉电阻器具有与+/-通道输出(<100m Ω)类似的阻抗、就可以更改直流偏移、这对于实际应用来说几乎是不可能的。

    移除直流偏移的正确方法是添加一个交流耦合电容器、该电容器将阻止所有直流偏移电压。

    迪伦