This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:原始 DIN

Guru**** 2659325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955973/pcm5122-raw-din

器件型号:PCM5122

您好!

以下列表中有"Raw DIN"。

这种"原始 DIN"信号是否为缓冲 DIN 信号?

我想知道与 DIN 信号相比、"Raw DIN"是否有延迟。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我不确定输入之间是否存在明显的传播延迟、但我怀疑如果您要使用该输出、您也应该使用"原始 LRCK"信号、因为它将具有相同的延迟(如果有)。  我可能可以在下周的某个时候测试这个。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我看了原始 DIN 和原始 LRCK 模式、它们似乎是输入信号的直接缓冲输出。  它们具有最小的传播延迟。  我想、如果您的客户希望使用该器件将 DIN 信号缓冲到下一个器件、这是可能的。  LRCK 相同。  BCK/WDCK 不相同、工作频率与原始 DIN/LRCK 不同。

    谢谢、
    Paul