This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:用作单端输入

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840, PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962594/pcm1840-usage-as-single-end-input

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件: PCM1802

您好!

我的客户正在考虑使用具有单端输入的 PCM1840。

信号输入到 INxP 引脚。

在这种情况下、我们应该如何终止每个 INxM 引脚?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    强烈建议不要驱动 PCM1840单端。 这是因为器件的共模输入必须保持在非常严格的容差范围内、并且如果您尝试驱动单端输入、则共模输入将发生显著变化、并可能导致显著失真。  

    如果您需要具有单端输入的高性能转换器、我会考虑改用 PCM1802。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、

    感谢您的支持。

    伪差分输入是如何实现的?

    如果可以、 我们应该如何连接每个 INxM 引脚?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    PCM1840需要进行差分驱动。 伪差动仍然会导致共模的宽变化。

    最棒的

    Zak