This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:直流耦合输入?

Guru**** 2864090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956458/pcm1840-dc-coupled-inputs

器件型号:PCM1840

你(们)好。

是否可以使用 PCM1840的直流耦合输入信号?

我注意到 PCM1940输入上的输入偏置为1.48V。  如果我将 ADC 驱动器电路的中点设置为1.48V、那么这是否起作用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    虽然在技术上是可行的、但由于该器件的独特架构、我强烈建议直流耦合该器件的输入。 输入需要保持在内部共模偏置的+/-50mV 范围内、以避免性能下降。遗憾的是、没有 合适的基准电压来偏置您的电路、从而确保器件随温度的变化而出现这种情况  

    如果您绝对必须直流耦合输入、我建议的一种权变措施是、如果您不使用器件的所有4个通道、则可以将其中一个未使用通道的输入短接在一起、并使用交流耦合电容器旁路至接地。 然后、该节点可与高阻抗缓冲器配合使用以测量输入偏置、并可用作运算放大器电路的基准。  

    另一个值得一提的问题是、如果您进行直流耦合输入、即使采用上述方法、也无法使用 DRE 函数、因此应确保将其禁用。

    最棒的

    Zak