This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:如何连接未使用的引脚?

Guru**** 2547420 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX9211, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962963/dix9211-how-connect-unused-pin

器件型号:DIX9211
主题中讨论的其他器件: PCM9211

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望用 DIX9211替换 CS8422。  

1.如果不使用 MPIO、RSV 引脚、如何连接它们?

2. DIX9211没有 EVM。 是否可以使用 PCM9211查看性能?  软件兼容吗?

请检查一下...

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    1) 如果将 MPIO 配置为输出、则可将其保持浮动;如果将 MPIO 配置为输入、则可连接到 GND。  请勿将输出连接到 GND。

    RSV 引脚配置在第7页和第8页的引脚功能表中进行了说明:

    44 RSV2––保留;保留打开
    45 RSV1––保留;接地
    46 RSV1––保留;接地
    47 RSV2––保留;保留打开
    48 RSV2––保留;保留打开

    2) 是的、PCM9211是 DIX9211的超集器件、包括额外的模拟 ADC 输入通道。  DIX9211与 PCM9211完全寄存器兼容、只是 PCM9211具有用于 ADC 配置的额外寄存器。