This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:BCLK GPIO 输出

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955968/pcm5122-bclk-gpio-output

器件型号:PCM5122

您好!

以下列表中有"010:bck (256fs)"。

此"bck (256fs)"是从256fs 生成的原始 bck 信号还是伪 BCLK?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    该模式获取内部内插滤波器的输出。  由于内部数字滤波器在384ksps 的频率下运行、在本例中、Fs 为48kHz。  输出格式与 DF1701系列器件相同。  此模式的客户应用程序有限-我是否可以询问您尝试将其用于什么用途?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢你的帮助。

    我的客户正在考虑使用多个 PCM5122s 并通过菊花链连接数字音频信号。

    这与以下主题有关;

    我们想知道这个"BCL (256fs)"可被用作这个信号。

    我们认为、如果它是原始 BCLK 信号、我们可以使用"BCLK (256fs)"。

    另一方面、如果它是伪信号、我们无法使用它。

    您的回复是否意味着它是伪信号?

    此致、

    Kuramochi

    "BCL (256fs)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BCLK (256FS)将不是应用于器件的原始 BCLK。  该 BCK 大约为12.288MHz、因为频率是为了支持 DF1701滤波器模式(384ksps*32位)。

    我不建议将其用于"菊花链"模式。  

    谢谢、

    Paul