This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:原理图审阅

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955878/tlv320aic3104-schematic-review

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

您可以帮助查看此 TLV320AIC3104原理图吗? 谢谢您的缩进

e2e.ti.com/.../3782.CODEC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    请在下面查找我的意见:

    电源

    -电源去耦看起来很好。 在布局过程中、请确保去耦电容器尽可能靠近器件放置。  

    -虽然器件对电源去耦非常容差、但请注意、数据表中有一个建议的序列。 在我看来,这方面已经有了一些很好的实施。 有关此方面的其他信息、请参阅以下 E2E 常见问题解答。 这适用于 AIC3109、但也适用于 AIC3104。

    输入

    -模拟输入部分看起来不错。 我在这里看不到任何问题。

    -我在输入端看到了一个高通滤波器。 请注意、如果未使用外部选项、则有一个一阶高通滤波器可在内部使用。  

    输出

    -未使用的输出可保持悬空状态、因此这是可以的。  

    -对于线路输出、我看到它们被连接至和外部放大器并且在放大器和编解码器之间有一个低通滤波器。 这很好、因为它有助于过滤带外噪声。  

    数字接口  

    -时钟线路具有较小的串联电阻、这很好、有助于实现振铃和过冲。 我们建议使用22-33欧姆之间的值。  

    I2C

    I2C 线路是否被上拉至 IOVDD? 我看不到它们在该页面上被上拉、并怀疑这是在另一页上完成的。  

    此致、

    Aaron