This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:有关在 ADC 通电时更改通道增益的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956188/tlv320adc3140-question-on-changing-channel-gain-while-adc-is-powered-on

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、

在 TLV320ADC3140数据表的第8.3.6.1节中、我看到以下内容:

在为 ADC 通道上电之前配置所需的通道增益设置、并且在 ADC 上电时不要更改此设置。

 此外、在介绍自动增益控制的应用手册的第2节中、我看到:

为了响应输入信号的变化、AGC 算法监视来自 ADC 的数字化信号并调整 PGA 以保持恒定的目标电平。

在实践中、我的客户发现他们能够在 ADC 通道通电时更改增益、结果似乎符合我的预期。 鉴于我们不使用的 AGC 算法也会动态调整通道增益设置(也称为 PGA 增益)、数据表中是否有任何原因规定不应这样做? 我猜这样做会导致使用 AGC 时出现问题、这就是为什么数据表中会出现该语句、但如果我们不使用 AGC、是否可以更改它?

谢谢!
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    问得好。  正确的做法是、如果在操作期间写入通道增益寄存器、增益实际上会动态变化。  但是、当以这种方式更改增益时、增益更改的时序和步长不像使用 DRC、AGC 和 DRE 等内部 DSP 算法那样进行优化。  因此、与使用优化的内部算法相比、您可能会发现更多的可闻伪影。

    也就是说、如果应用在即时切换增益的同时满足您的音频收听性能要求、欢迎您继续以这种方式使用产品、而不会有器件问题的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,非常感谢 Collin!