大家好、
在 TLV320ADC3140数据表的第8.3.6.1节中、我看到以下内容:
在为 ADC 通道上电之前配置所需的通道增益设置、并且在 ADC 上电时不要更改此设置。
此外、在介绍自动增益控制的应用手册的第2节中、我看到:
为了响应输入信号的变化、AGC 算法监视来自 ADC 的数字化信号并调整 PGA 以保持恒定的目标电平。
在实践中、我的客户发现他们能够在 ADC 通道通电时更改增益、结果似乎符合我的预期。 鉴于我们不使用的 AGC 算法也会动态调整通道增益设置(也称为 PGA 增益)、数据表中是否有任何原因规定不应这样做? 我猜这样做会导致使用 AGC 时出现问题、这就是为什么数据表中会出现该语句、但如果我们不使用 AGC、是否可以更改它?
谢谢!
Mitchell