This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:通用音频时钟

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962645/pcm5122-common-audio-clock

器件型号:PCM5122

您好!

我们需要输入"通用音频时钟"以启用"时钟分频器自动设置"。

数据表中"13.1.2软件控制器件 PLL 表"中是否显示了"通用音频时钟"值?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    如果您使用的是自动设置功能、则应使用表32"用于音频相关时钟的系统主时钟输入"中的一个时钟组合。  例如、如果您使用的 LRCK 为24kHz (不在表中)、则需要禁用自动设置功能并根据"软件控制器件的 PLL 表"手动设置时钟。

    谢谢、

    Paul