This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:无 SCK 条件

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962642/pcm5122-no-sck-condition

器件型号:PCM5122

您好!

我的客户正在评估 PCM5122EVM、但不使用 SCK (仅 BCK)。

在这种情况下、它们是否需要将 IDCH 位设置为"1"以忽略 SCK 停止检测?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我建议它们将此引脚设置为1以忽略 SCK 停止检测。

    谢谢、
    Paul