This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2029D1:更改/设置 TPA2029D1的增益

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2029D1, TPA2028D1, TPA2017D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960795/tpa2029d1-changing-setting-the-gain-on-tpa2029d1

器件型号:TPA2029D1
主题中讨论的其他器件: TPA2028D1TPA2017D2

您好!

如何更改/设置 TPA2029D1的默认增益?

这取决于什么?

提前感谢。

BR

Peter A. Tentchev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    TPA2029D1具有自动增益补偿算法、可根据 AGC1和 AGC2引脚的逻辑电平启用该算法。 当未启用此功能时、器件具有1:1增益。 与其他放大器相比、增益只能由 AGC 设置。 如数据表中所述、AGC 具有9dB 的固定增益和9dBV 的输出限制器。 当输入电平被调整时、增益被自动修改。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2029d1.pdf#page=10

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速响应。  

    我们需要使用 TPA2029D1将电路的输出限制为1Vrms。 输入信号为1Vrms、但可能具有峰值。

    我想我们必须启用 AGC、但如果有必要、您能否建议将 AGC1和 AGC2同时置于 log.1中?

    在这种情况下、如果增益= 9dB、我们可以在另一个功率放大器(我们正在考虑使用 TPA6211A1DGNR)之前充分降低输入信号或衰减输出信号、该放大器将音频输出到类似于 UIC568 (铁路)的大型音频线路。

    您可以向我们推荐 TPA2029D1和/或电路的设置吗?

    提前感谢。

    此致、

    Peter A. Tentchev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    遗憾的是、我认为 TPA2029D1不会是最适合您应用的器件。 此器件中的 AGC 设置是固定的。 增益固定为9dB、但限制器电平也设置为9dBV、这会将输出限制为~4Vp 的峰值输出电压(8欧姆负载下为1W)。

    如果您正在寻找类似的器件、我建议您使用 TPA2028D1、它允许通过 I2C 配置 AGC 设置。

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢。

    我们正在考虑探索 TPA2028D1、并将购买 TPA2028D1YZFEVM。

    我有一个问题:使用 TPA2028D1 软件 GUI 接口、我们是否能够将配置写入 EEPROM?

    我要求您、因为最终电路将没有主机 MCU、应通过预编程的 EEPROM 进行配置。

    提前感谢。

    此致、

    Peter Tentchev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    遗憾的是、您将需要一个主机处理器、能够在每个上电序列上通过 I2C 配置 TPA2028D1。

    您是否需要完全硬件控制的器件? 您能否分享此器件所需的主要规格、以便我们为您推荐最佳器件?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您对此有其他详细信息吗? 您能看一下我之前的帖子吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复、

    我们需要将沿模拟总线的音频信号振幅限制为1Vrms (0dbV)。

    我向您发送链路 pf 参考设计- AN-934 60 dB 宽动态范围、低频 AGC 电路、采用单个 VGA 应用手册(修订版0)

    e2e.ti.com/.../AN_2D00_934-60-dB-Wide-Dynamic-Range_2C00_-Low-Frequency-AGC-Circuit-Using-a-Single-VGA-Application-Note-_2800_Rev.-0_2900_.pdf

    TI 是否具有类似的器件和 基准 设计?

    如果是、请向我发送链接。

    提前感谢。

    BR

    Peter A. Tentchev


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我们有多个支持 AGC 的器件、但其中大部分需要 I2C 控制。 TPA2028D1实际上支持-6.5dBV 至9dBV 的输出电压限制器。

    唯一支持 AGC 的硬件控制器件是 TPA2029D1和 TPA2017D2。 但它们只能限制为9dBV。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.