This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:USB 麦克风音频接口不工作

Guru**** 2814035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956336/pcm2912a-usb-microphone-audio-interface-not-working

器件型号:PCM2912A

尊敬的 TI

我不熟悉电子产品、我一直在设计一个非常简单的 USB 音频设备、该设备具有 MEMS 麦克风、可与 Raspberry Pi 配合使用。

我对上面列出的器件有一些问题。 当我将器件连接到我的计算机时、TI 芯片会发热、我无法使系统识别 USB 音频编解码器。

该设计是在 KiCad 中创建的、我已附上该设计的屏幕截图。

您的技术团队的一名成员是否可以查看并为我提供一些支持?

提前感谢、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一些注意事项和问题。

    1)  PCM2912AEVM 是一款出色的工具、具有基本配置可遵循的示例原理图和布局。   https://www.ti.com/tool/DEM-PCM2912AEVM

    2)  如果您不打算使用 VOUT 信号、则可以将电源连接到 GND 以实现100mA 的工作电流。

    3)  向 VCCR/VCCL 添加了建议的去耦。

    4)  VCCP 网是否被路由到其他任何地方或提供给其他组件?

    5)  MBIAS 电压是否处于正确的电平?

    6)  R4在干什么?  它的一半看起来是浮动的。  通常在 VDD 和 D+之间有一个电阻器

    7)  将 HGND 连接到 GND 连接。

    8)  如果上述问题无法解决、请尝试缩短 L1。