This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:功率耗散

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954084/pcm3168a-power-dissipation

器件型号:PCM3168A

您好!

在 fs=48kHz 的情况下同时使用 ADC 和 DAC 时、功耗为1160 mW (典型值) 根据数据表、对吧?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您答对了、当所有 DAC 和 ADC 通道在48kHz 采样率下均处于活动状态时、功耗通常为1160mW、高侧最大值为1480mW。  大多数单元将远离最大值运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、谢谢!

    此致、
    Kazuto