This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863回顾

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962376/pcm1863-pcm1863-review

器件型号:PCM1863

大家好、

您能否查看此原理图(将在内部发送)?

这适用于 AK5522替代产品。

它们使用12.2888Mhz 的主时钟、并且将使用16KHz 作为采样率、这意味着它们将需要768的时钟比率。 这应该是可以的、因为它高于所需的最小时钟比率128、我对吗?

它们将4V RMS 差分音频输入置于模拟端、仅左通道。 右侧通道将断开连接。

请看一下、让我知道这些连接是否都有意义、或者是否有需要更改以改进设计的东西。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我当然可以查看原理图。 请注意、如果使用自动时钟功能、实际上并不需要提供 MCLK/SCKI、因为器件可以在内部生成一个 MCLK/SCKI。  

    最棒的

    Zak