This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:同时使用发送器和接收器的应用手册

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962382/pcm9211-application-notes-on-using-transmitter-and-receiver-at-the-same-time

器件型号:PCM9211

大家好、

我在浏览有关该器件的文档、但没有看到任何包含与同时使用发送器和接收器相关的信息的应用手册。 此应用将使用该器件进行全双工音频、我认为这不会有任何问题。

您是否知道我们是否有同时使用发送器和接收器的信息、或者我是否纠正了我们没有涵盖此主题的信息?
谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    PCM9211当然可以配置为执行此操作、甚至可以同时将数据从1个源传输到多个其他格式、但我们没有专门演示此操作的应用手册。  

    我要提到的一点是、主输出端口是和仅输出、它必须在 I2S 总线上以主模式运行。 如果您还需要 I2S 输入、则必须将其中一个 MPIO 组配置为 AUXIN、并将时钟路由到该端口以及数据。  

    最棒的

    Zak