This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:禁用 AGC 和 DRE 时进行 PGA 调节

Guru**** 2814285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962770/tlv320adc3140-pga-adjustment-when-agc-and-dre-are-disabled

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、

我们正在研究 TLV320ADC3140、它是一款不需要使用 AGC 和 DRE 的应用。 数据表的第8.3.6.1节(可编程通道增益和数字音量控制)指出、PGA 仅可在 ADC 断电时进行更改、这在 AGC 或 DRE 运行时很有意义。 如果禁用了 AGC 和 DRE、这是否仍然适用? 在 ADC 通电时更改增益将非常方便。

 此致、

车架
8.3.6.1可编程通道增益和数字音量控制
“在给 ADC 通道上电之前配置所需的通道增益设置,不要更改此设置
ADC 通电时。”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车架、

    我们不建议在 ADC 通电时更改模拟 PGA、因为模拟 PGA 在增益设置之间没有软步进。 可以在 ADC 通电时更改模拟 PGA 增益、但这可能会在发生转换时在信号中引入短时伪影。

    另一方面、数字 PGA 在增益设置之间具有软步进、因此这是动态更改增益的推荐方法。  

    此致、

     佩德罗