This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:在主控模式下不输出 EVM DOUT

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962529/tlv320adc3140-evm-dout-is-not-output-under-master-mode

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、团队、

我的客户正在评估 TLV320ADC3140-EVM-PDK。
在主模式(外部)下、我的客户看到 DOUT 未输出。
请帮我解决问题。

请参阅以下配置:
MCLK:6.144MHz(GPIO 被设定为主时钟输入。 R3短路。 外部输入)
BCLK:0.768MHz
FSYNC:24kHz (验证时钟监视器是否正确设置了该值)
注:自动时钟配置被禁用
BCLK 和 FSYNC 由 MCLK(PLL 不使用)的除法生成
ASI 格式:左对齐、16位

使用示波器在 EVM 测试引脚上执行输出信号检查。
我的客户确认从模式(USB 连接)下 DOUT 输出正确。

此致、
Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    如果您不使用 PLL、则对支持的功能有限制。 您还需要在 GUI 中手动配置时钟。 您能否共享正在使用的配置设置? 时钟是否正确生成?

    最棒的

    Zak