This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:PCM1789 PIN18/19/24是否可以悬空?

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956012/pcm1789-can-pcm1789-pin18-19-24-float

器件型号:PCM1789
降级: 
由于 MCU 资源不足、PCM1789 PIN18、19、24是否可以悬空? ?
而 PIN17 AMUTEI 引脚在典型应用中使用电阻器上拉。 可以删除吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    引脚18和19可保持悬空、因为它们是输出。 引脚24应设置为接地或 VDD、不应保持悬空。  如果您在 HW 模式下操作器件、则引脚应接地。

    谢谢、

    Paul