This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:HPFS 的用途

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962531/pcm1808-q1-the-purposes-of-the-hpfs

器件型号:PCM1808-Q1

您好!

我的客户想知道以下2个 HPFS 的用途。  请您发表您的意见吗?

1、片上高通滤波器:0.91Hz 显示在数据表的首页上。

  ->是否用于直流切断?

μF、kΩ:1 μ F 电解电容为输入 HPF 提供2.7Hz (τ= 1 μF×60 μ F)的截止频率、如第19页所示。

  ->为什么为截止频率选择2.7Hz?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  是的、低频~0.91Hz 高通截止频率主要是为了从输入信号中移除直流内容。

    2)  接近2Hz 的频率很常见、因为它在音频频带上提供的衰减最小。  客户可以根据自己选择的频率选择此值。