https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962023/opa1612-thd-model
器件型号:大家好、
我将使用 OPA1612和 TINA (PFFB)构建输入级设计、但对 THD 结果感到非常惊讶。
Fourier 分析显示了0.11163%的超高 THD 计算!
多项计算表明 THD 取决于 R*C 产品。
就双极 AOP 的输出噪声而言、更好的值应为1K/1K。 使用330pF 时、THD 计算结果为0.008531%。
按照我看到的内容、我尝试了22pF。 在这种情况下、增益极点频率相当高、不应修改信号完整性(增益/相位)、因此我不理解 THD 计算结果为何更好(0.00075097%)。
然后,我的问题是:OPA1612 TINA 模型是否准确进行 THD 计算?
第二个问题。 我们经常看到在正输入端使用 R3偏置电阻器(值= R1//R4)来降低/消除输出失调电压的原理图。 多年来、我一直认为目标是降低 THD、但 TINA 并未显示出这一点。 此外、它会将总噪声加起来(在我的例子中大约为3dB)。
我忘记了什么吗?
提前感谢您的帮助和致以最诚挚的问候。