This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:PCMD3180输入(基本问题)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180, TLV320ADC6140, PCM4222, PCM1840, PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956090/pcmd3180-pcmd3180-inputs-rudimentary-question

器件型号:PCMD3180
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140PCM4222PCM1840PCM4220

你好

我很抱歉提出这样一个基本的问题。

我正在为专业音频 AD 转换器设计设计特定的器件。  我计划使用 AKM 的5397。  由于奇怪的情况、该部件目前为不适用。  AKM 建议改用 PCMD3180。   

PCMD3180似乎是为 MEMS 或 DPM 应用而设计的?  我没有可以看到的模拟输入引脚、只有数字可编程麦克风的 GPIO 引脚。  我的假设是该部件不能在我的应用中工作、这是正确的吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、由于干扰、音频供应商市场上发生了重大事件。

    AK5394是一款由硬件控制的高端立体声 ADC、TI 的正确选择是 PCM4220、PCM4222或更高版本的 TLV320ADC6140 (SW 控制)和 PCM1840 (HW 控制)系列。

    从模拟性能的角度来看、PCM4220/22是最适合的器件、通过类似于 AK 器件的全模拟路径实现列出的动态范围性能。  非常受欢迎的 TLV320ADC6140和 PCM1840器件可使用有效的动态范围扩展算法从113dB 模拟内核实现123dB DR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin、非常感谢。  这证实了我对 PCMD3180的怀疑。