https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962074/pcm1754-noise
器件型号:PCM1754大家好、我在这个论坛上搜索"PCM1754噪声"、所有内容都指向布局问题、接地和去耦。 虽然我在一些帖子中看到了这个确切的问题,但我的决议却不是以上任何一项。
一开始、噪声无处不在、可以在(非常清晰和高质量)音频输入下清晰地听到... 并且没有任何硬件更改会改变或降低本底噪声。
在几个小时的时间里、我对布局和硬件都很愚蠢、但我根本看不到任何影响变化。。 回退后、我发现我的修复方法只是软件设置、我 的输入数据速率从16kHz 完全(100%)通过底层(完全可闻)带内 (白色)宽带"噪声"进行解析。
如果有人能解释这一点、我很乐意学习。 )
B.T.W. 在我的旅行中、我似乎还了解到 PCM1754在布局方面相当稳健...
保持安全!