This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:PCM1754噪声

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962073/pcm1754-pcm1754-noise

器件型号:PCM1754

大家好、我在这个论坛上搜索"PCM1754噪声"、所有内容都指向布局问题、接地和去耦。 虽然我在一些帖子中看到了这个确切的问题,但我的决议却不是以上任何一项。

从一开始、噪声无处不在、可以在(非常清晰和高质量)音频输入下清晰地听到... 并且没有任何硬件更改会改变或降低本底噪声。

在几个小时的时间里、我对布局和硬件都很愚蠢、但我根本看不到任何影响变化。。 回退后、我发现我的修复方法只是软件设置、我 的输入数据速率从16kHz 完全(100%)通过底层(完全可闻)带内 (白色)宽带"噪声"进行解析。

如果有人能解释这一点、我很乐意学习。 )

B.T.W. 在我的旅行中、我似乎还了解到 PCM1745在布局方面相当稳健...

保持安全!