This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:PCM4202是否具有 SPI?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104, PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961977/pcm4202-does-the-pcm4202-have-spi

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件:PCM4104

大家好!

PCM4202是否具有 SPI 控制信号? 数据表中没有提到它,但 PCM4104具有类似的(在功能方框图中)“控制”块,根据 PCM4104数据表,它在第13页上有一个‘四线 SPI 端口,用于访问内部控制寄存器’。

只需要澄清一下。 非常感谢!

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    PCM4202是一款由硬件控制的器件。 没有要配置的寄存器、因此无需 SPI/I2C。

    最棒的

    Zak