This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:查询:PPC3音频播放器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962162/tas5805mevm-inquire-ppc3-audio-player

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

尊敬的 TI 专家:

TAS5805M 应用于便携式扬声器项目。 在创建定制板之前、我使用 EVM 对扬声器进行调优。

音频处理菜单中的 EQ 和 DRC 值未更改。  但是、有时在音频播放器中打开或关闭音频源时、声音会有所不同。

这是 PPC3错误吗? 或者这是音频播放器(在 PPC3菜单中)错误吗?

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您能否分享有关"音频源打开和关闭时声音不同"的更多详细信息?  

    请附上 PPC3文件和硬件设置、以重现此问题。

    BR、

    Alix Wan。