This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 延迟时间

Guru**** 2541470 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955590/tas5825m-tas5825m-delay-time

器件型号:TAS5825M

您好!  

我是否可以询问我们对 TAS5825M 的延迟时间(从 I2S 输入到音频输出)是否有一些测试结果?

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    此问题有什么背景?

    实际上,它取决于采样率,应为~11*FS。

    此致、

    Alix Wan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    是11/FS 还是11*FS?

    客户正在为吉他和其他乐器制作扬声器、因此需要更短的延迟时间。 但延迟时间在数据表中看不到。 客户需要仔细检查此规格。

    此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenting、

    它大约是11*FS,而不是11/FS。

    迪伦