This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:需要 TAS2560示例 CFG 在时钟错误时发送 IRQ#和错误标志

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961521/tas2560-need-tas2560-example-cfg-to-send-irq-and-error-flags-on-clock-error

器件型号:TAS2560

您好、Sirs、

您是否会提供一个示例 CFG 来对 TAS2560进行编程、以发送 IRQ#(高电平有效或低电平有效)并在 I2S ASI-1的 CLK 错误上声明错误标志?  
我们应该对0x21、0x22、0x23、0x4f 和0x50的寄存器进行编程吗?

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年3月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您对所需的寄存器进行了正确配置:

    • 您应该设置寄存器0x21的位1来启用时钟错误检测块1
    • 寄存器0x23可保留默认值
    • 您可以使用寄存器0x24的位7-6来选择您想要在 IRQ 引脚上获得的通知类型、1个短脉冲、重复脉冲或稳定信号
    • 您应该为所需的中断设置屏蔽、以便在寄存器0x25上触发 IRQ 引脚、在这种情况下、您需要设置位2

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和辅助器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Ivan。 它在 TAS2560 EVM 上工作:

    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    宽98 21 03
    宽98 25 ff

    轮询0x26:

    R 98 26 01 ->返回0x02 =正常运行
    R 98 26 01 ->返回0x22 = CLK 错误

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年7月12日