This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1870A:ALC &放大器;数据表问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1870A, TLV320ADC3140, PCM1870, PCM1862, PCM1862EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955261/pcm1870a-alc-datasheet-questions

器件型号:PCM1870A
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3140PCM1870PCM1862PCM1862EVM

大家好、团队、

您能帮助我们解读 PCM1870A 数据表吗?

1.我想了解有关 ALC 功能的更多信息。 ALC 实际上是自动控制 PG1/2还是 PG3/4? 或者、这是否与 PG 分离?

如果 ALC 控制 PG、则最大增益应估计为+50dB (PG1/2:+20dB+PG3/4:+30dB)

如果 ALC 是独立的、则最大增益应估算为+74dB (PG1/2:+20dB + PG3/4:+30dB + ALC:+24dB)

2.我在 D/S 的第28页找到了 PG5和 PG6 这是拼写错误吗? 请详细说明这一点吗?

此致、

Itoh

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然 PCM1870仍然是一款有效且受支持的产品、但我想知道客户是否会更喜欢 TLV320ADC3140或 PCM1862等稍微更新的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San、您好!

    实际上、我们已经推荐了较新的器件、但客户更喜欢 PCM1870、因为它更符合他们的用例。 我将询问客户他们为什么更喜欢 PCM1870。

    同时、您能回答 D/S 问题吗?

    此致、

    Itoh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    我找到了另一个主题中问题1和2的答案。

    请允许我添加客户的问题。

    3.当 ALC 处于活动状态时,PG3/4的最大增益是多少? 24dB 还是30dB?

    我和客户发现 PCM1862可能是候选器件、并且 PCM1862EVM 可用。 是否可以使用 PCM1862评估 PCM1870A 的某些控制接口功能? PCM1862是否具有 PCM1870A 的一些通用接口功能?   

    此致、

    Itoh