This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:VCC VDD 上电/断电序列

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961813/pcm1690-q1-vcc-vdd-power-up-down-sequence

器件型号:PCM1690-Q1

大家好、

数据表中提到了 VCCx VDD 上电顺序、如下所示。 我理解这意味着客户应 同时在 VCC 和 VDD 上打开和关闭电源、但我无法理解哪个绝对最大额定值限制了它。

VCCx 和 VDD 之间可接受的电压差是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai-San、

    我不确定他们所指的是什么、因为我看到 ABS 没有限制。 最大 表中的任意一个。  以下是我对您希望避免使 VCC 显著晚于 VDD 的原因的解释:

    VCC 用于推导 VCOM 电压、该电压仅通过分压器产生。  如果 VCC 当前正在斜升、并且 VDD 已经大于2.2V 并且正在主动提供 I2S、那么您可能可以在 VCOM 处于理想电压之前开始回放 DAC 的输出。  这意味着音频数据将在接地电源处被削波、并且可能会出现声音失真。  此外、我们通常建议在 VCOM 引脚上放置一个相当大的电容、该电容也必须充电。  较长的充电时间可能会延长输出削波的周期。

    谢谢、

    Paul